欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

生产技术是一种什么样的工作?

  • 2022.12.14 16:34:11
  • 米思米
  • 2789

生产技术在制造业中起着非常重要的作用。也被简称为“生技”。但是在未从事制造业的人看来,它又是一个陌生的部门。这次对在制造业中默默无闻地发挥着作用的生产技术工作进行一下说明。

 

生产技术是一种什么样的工作? 什么是生产技术?

 

生产技术是一种什么样的工作?

简言之,生产技术就是“将设计与制造联系在一起的工作”。例如假设要制造纸杯。设计人员的作用是决定杯子的形状、材质和尺寸。另一方面,生产技术的作用则则是考虑和实现诸如如何将纸材料弯曲成带有锥度的筒状、如何将纸边缘部位弄圆等“如何制作”的问题,当然设计人员也会边考虑制造方法边进行设计。但是生产技术要从设计人员的构思出发进一步深入下去,思考在量产中实现设计构思的的方法。
生产技术部门负责的范围非常广,从设计生产线和设备、夹具开始,还承担着诸如工序中出现不合格情况时的改进等各种工作。不仅是为了设计产品能够制造出来而做准备,还关系到制造成本和质量等,是一项非常重要的工作。受企业规模等影响,有时由设计部门和制造部门兼任生产技术部,而不设立单独的“生产技术”部门。
生产技术的业务主要分为两个阶段,考虑如何将设计的产品进行量产的阶段和考虑如何将正在量产的或者今后将要量产的产品更高效地进行生产的阶段。

 

生产技术是一种什么样的工作? 如何将设计的产品进行量产?

 

生产技术是一种什么样的工作?

生产技术的业务之一是为所设计的产品进行量产做准备。以前述的纸杯为例,设计人员也理所当然要思考“如何制作纸杯”的问题。但是,即使是考虑到“应该使用这种加工设备”的程度,也很少会详细地设想到在实际使用该设备时需要的条件、加工时间和速度、设备的模式等程度。这部分的工作是由生产技术部门的工程师负责的。
生产技术要选定用于加工的工具和设备,考虑作业步骤和实际的加工方法等。根据需要还要进行设备的设计。还要准备指示书向作业人员传达这些内容,还要为了创建作业人员易于工作的环境而考虑作业场所的布局或者设计作业用的夹具。
另外在量产准备中或量产开始后,在工序中出现不合格情况等问题时,也要由生产技术部门应对。

 

生产技术是一种什么样的工作? 实现高效生产、进行成本改善也是非常重要的工作

 

生产技术是一种什么样的工作?

生产技术被要求具有的另一个作用是实现更高效的生产。产品并非只要做出来即可。因为即使是同样的产品,在生产中控制了成本的产品才能够有利润。因此每一个产品都要求想方设法如何更快地制造出来、如何减少报废材料的数量、如何降低不合格率等。这些虽然也都是在量产开始前就应该考虑的内容,但生产持续时间越长,在量产后就越要求千方百计地优化和改善。需要有综合性的视角,诸如观察整个工艺去发现哪个部分还有改善的余地等。

 

生产技术是一种什么样的工作? 总结

生产技术是一项为了实现产品投产而将设计与制造现场联系在一起的重要工作。它要考虑所设计的产品的制造方法,进行生产线的设计等。在量产启动时,还要检查质量,确认能否正确量产。另外,在量产开始后,还要通过改善生产现场来为降低成本做贡献等,是一个非常重要的领域。




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities